This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:说明了电源电压 SOA 参数在表征期间的麦克风用途

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1501989/tas2563ybgevm-dc-clarification-of-microphone-purpose-during-characterization-and-role-of-supply-voltage-soa-parameter

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件:TAS2563

工具/软件:

您好、

在 TAS2563特性说明指南中、规定了在执行扬声器特性说明时应使用测量麦克风。 在表征过程中、麦克风的作用是什么? 我已经尝试使用和不使用麦克风、并获得类似的结果。

此外、在表征数据页面中、我可以在"SOA -系统增益"下找到一个电源电压字段。 此参数是否会影响特性描述或调优? 就会影响 SOA 图。

如果有影响、应将其设置为升压电压还是 Pvdd 电压?

此致、

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny、  

    感谢您将您的问题提交给 e2e。 希望明天能做出响应。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny、  

    在 步骤1.6中进行 IV 测量时、似乎提到了 MIC。 此步骤中哪些内容不清楚、您执行了什么测试?

    电源电压为 VBAT。 PVDD 和 VBST 决定了输出信号余量电压

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、麦克风是参考的、但在表征过程中使用麦克风的目的尚不清楚。 无论是否将参考麦克风连接到学习板、我似乎都会得到相同的表征结果。 可能在表征过程中不使用麦克风?

    电源电压设置是否以任何方式影响表征? 即在运行表征之前、我是否需要将其设置为我们打算在最终产品中使用的值?

    此致、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny、

    我能够确认不需要扬声器表征过程中的麦克风。  

    此外、 如果在表征过程中使用不同的电源电压、那么在最终应用中使用其他电压时、该电压不应影响您的性能。  

    此致、

    Ore.