This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1602:生产日期代码标记- OPA1602AIDGKR

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1498482/opa1602-date-code-marking---opa1602aidgkr

器件型号:OPA1602

工具/软件:

您好:

请帮助您了解如何根据以下商品的正文标记以及正文标记上数字的含义来阅读生产日期代码。

OPA1602AIDGK
OPA1602AIDGKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheongmei:  

    正文标记上数字的含义

    TI 指示生产日期代码后的27和29、为 YM 格式。 27表示此零部件于2022年7月制造;另一零部件于2022年9月制造。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您能否告知 以下2款 TI OPA 型号有何技术差异或功能差异?

    OPA1602AIDGK
    OPA1602AIDGKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheongmei:

    您能告知 以下2款 TI OPA 型号是否有任何技术差异或功能差异吗?

    这些是器件中的同一个硅芯片;并且这两个器件在技术和功能上没有差异。

    器件型号之间的差异源于:

    OPA1602AIDGK 采用 VSSOP-8 (DGK)封装、以管装形式出售

    OPA1602AIDGKR 采用 VSSOP-8 (DGK)封装、以卷带形式出售。  

    这是 TI 网上商店的库存状态。  

    https://www.ti.com/product/OPA1602#order-quality

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我是清美的同事。

    目前、此器件存在此器件问题、如下所示:

    PER/PCA:8.

    故障率:50%

    可疑部件:V1826-9296

    MPN:OPA1602AIDGKR

    使用的日期代码:4223

    库存材料数量:2081件

    备注:故障批次上仅使用一个生产日期代码、该代码与库存中的生产日期代码相同。

    20kHz 和5kHz 范围下的边际结果。

      

    调试分析完成:

    1.0在每个 HR_CHMO PCA 上、我们在同一个主板中仅确定了8个受影响的 CRD (U57211、U76202、U19211、U38211)。

    2.0我们目视检查了所有可疑的 CRD、未发现异常情况。

    3.0所有 HR Chom 卡在首次测试时都通过了预测试。

    4.0采用了初始解决方法来验证故障是否与我们的 QE、ME 和生产相符。

    4.1仅删除了 PN:V1826-9296 (运算放大器)下的所有4个 CRD。

    4.2维修人员清洁了部件底部

    4.3清理了元件下方的 PCB 区域。

    4.4重新安装并在每个原位置焊接原元件。

    4.5然后将所有 E9740-66404卡装回各自的 HLA 位置。

    4.4我们在 FVT 重新测试。 都同样失败了。

    5.0我们尝试使用具有不同生产日期代码的 PN:V1826-9296 (运算放大器)器件并通过了测试。

    根据我们的反馈、我想请求退回8件 FA 部件、请浏览上述信息并告知我们如何退回执行 FA 的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yap Jun:

    20kHz 和5kHz 范围下的边际结果。

    OPA1602 专为音频应用而设计。 运算放大器的 BW 高达35MHz、很难相信它存在低至20kHz 范围的问题。 我不知道该产品最近发生了任何晶圆制造厂的变化。  

    这是我找到的唯一 PCN、它与模塑化合物的变化有关、但不会影响运算放大器的性能。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN_20240628012.1_Notification.pdf

    您能提供您的音频原理图吗、我会看看可能存在哪些问题?

    如果您希望私下联系我、请通过 E2E 私人消息传递系统发布"友谊"请求、我们可以在沟通建立后交换联系信息(包括我的内部电子邮件联系人)。  

    我想根据我们的反馈请求退回8件 FA 部件、请参阅上述信息并告知我们如何退回部件执行 FA。

    E2E 是一个技术支持论坛、我们不处理器件故障分析问题。 如需申请故障分析或换货、必须联系 TI 客户支持或 TI 授权经销商。 我不知道故障分析流程目前是如何进行的。  

    https://www.ti.com/info/customer-support.html

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。 我已经发布了"友谊"请求。 除了申请 FA 之外、我还想与您讨论此部件的技术问题。

    请接受朋友的请求并提供您的电子邮件联系以便进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yap Jun:

    我接受了邀请、并向您发送了一条消息。  

    我将关闭该查询、因为我们已建立了替代通信路由。   

    此致、

    Raymond