This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:TAC5112是否支持现代待机模式?

Guru**** 2608345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500509/tac5112-does-the-tac5112-support-modern-standby

器件型号:TAC5112

工具/软件:

您好的团队、

我的客户端正在考虑将 TAC5112用于笔记本电脑项目。

该应用似乎具有现代待机模式特性、并担心 TAC5112是否可以处理该状态下的音频数据。

TAC5112是否支持现代待机模式? 如果没有、是否有任何 TI 音频编解码器这样做?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    在现代待机状态下、TAC5112器件是否仍处于通电状态(器件是否仍打开电源)和运行状态(器件是否仍接收到 ASI 信号)?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    感谢您的支持。

    我的客户的项目仍在考虑阶段、他们尚未达到验证设备操作的阶段、因此我不知道。

    这是否意味着它是否可用于具有现代待机功能的应用、只能通过实际设备进行确认?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    编解码器要处理音频数据、需要:

    1)仍提供给器件的 AVDD 和 IOVDD 电源

    2)需要向 ADC 和 DAC 的编解码器提供 ASI 信号(BCLK、FSYNC)以处理音频数据。

    是否可以共享笔记本电脑中将使用此编解码器的应用程序?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    即使在现代待机模式下、如果满足上述条件1)和2)、TAC5112也应该能够正常工作。

    我将与客户确认此问题。

    此外、是否有任何其他支持 Modern Standby 的音频编解码器产品?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    为了使音频编解码器能够在待机模式下处理音频数据、编解码器仍需要通电、并向编解码器提供音频时钟(BCLK、FSYNC)。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan