This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:是否可以以菊花链形式连接 TLV320AIC3254?

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502857/tlv320aic3254-is-it-possible-to-daisy-chain-the-tlv320aic3254

主题:TLV320AIC3254中讨论的其他器件

工具/软件:

全部、

是否可以以菊花链形式连接 TLV320AIC3254编解码器?

以菊花链连接、我是指将第一个编解码器的 SPI 输出连接到第二个编解码器的 SPI 输入、将第二个编解码器的 SPI 输出连接到 MCU 的 SPI 输入、并对两种器件使用单个 SS。


在另一个项目中、我的客户 以这种方式连接了一个 TI LED 控制器、并且 SPI 部分充当移位寄存器、直到 SS 线路变为高电平、此时各个芯片可以将流解释到正确的位置。

如果可以、请告诉我。

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    很遗憾、我认为这是不可能的。 仔细检查 参考指南中的第2.8.2节后、MISO 仅驱动读取操作的值。 它不能设置为传递不像移位寄存器那样应用于它的 SPI 命令。

    此致、
    Jeff McPherson