This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:TAS2559 ROM 模式1音量控制以及有关数据表表表11的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2557, TAS2560, TAS2559EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486776/tas2559-tas2559-rom-mode-1-volume-control-and-a-question-regarding-table-11-of-the-datasheet

器件型号:TAS2559
Thread 中讨论的其他器件: TAS2557TAS2560

工具/软件:

您好、

能否确认精细谷物容积控制是否正确 不会 TAS2559在 ROM 模式1下运行时可用? 我相信我已经在另一篇论坛帖子中提到过这一点、但 Ivan Salazar 发布的题为"数字音量控制–TAS2557/TAS2559 "的应用手册说:"该音量控制包含在 ROM 模式处理块中。" 我已经尝试了应用手册中描述的方法、但似乎没有任何效果。 除了在将每个样本发送到 TAS2559之前缩放每个样本之外、是否有任何方法可以实现此目的? 请注意、我正在寻找比 SPK_GAIN_EDGE 寄存器的 DAC_GAIN 字段提供的音量控制范围更宽的音量控制。

此外、 表11. 斜坡时钟源 数据表第29页上的描述了一个名为 RAMP_DSP 。 该寄存器是否与 B100_P0_R40相同? RAMP_DSP 在数据表中的任何其他位置均未提及、并且在的说明中仅提及 B100_P0_R40 SSM_CTRL 寄存器。 无论如何、我配置 TAS2559的经验表明、B100_P0_R40确实可以控制斜坡源。 不过、我还发现、B100_P0_R40的位7的含义相对于表11所说的相反。 如果设置了位7、似乎启用了同步模式、如果清除了位7、则使用固定频率模式。 这与 B100_P0_R40的复位状态(即0x80)一致、这意味着 TAS2559默认为同步模式。 您能否确认数据表中对位7的描述不正确、因为该位的含义与所述的含义相反?

谢谢、

Galen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galen、

    您能否指定音量控制使用哪些命令? 我将再次检查在 ROM 模式下可使用的正确寄存器、可能您将它们用于智能放大器模式。

    关于 RAMP_DSP、您是正确的、它位于 B100_P0_R40中、逻辑向后为表中所述、默认状态与 DAC 调制器时钟同步。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将根据应用手册写入 B0_P60寄存器112-115、但音量保持不变。

    为了仔细检查这一点、我执行了以下步骤:

    1. 将电源和 USB 连接到 TAS2559EVM。 我的 EVM 为 TAS2560通道牵引了跳线、但在其他情况下会正常配置。
    2. 启动 PPC3
    3. 选择 TAS2559
    4. 选择文件、新建
    5. 选择系统检查并执行步骤。 除设备 B 的音频播放失败(如预期那样)外、所有功能都正常。
    6. 选择 Test and Measurement
    7. 选择 ROM 模式1
    8. 使用 Microsoft Media Player 播放.wav 文件
    9. 选择"I2C Monitor"
    10. 使用 I2C 监控器执行以下写入序列

    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 00 3c
    w 98 70 00 48 7e 5f
    

    也感谢您进行 RAMP_DSP 确认。

    Galen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galen、

    感谢您提供的信息、音量控制指南有不同版本。 我将再次检查我的侧,并在明天回来与你进一步的信息.

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galen、

    B0_P60中的寄存器将在智能放大器模式下控制数字音量。

    对于 ROM 模式、您必须使用 B0_P50寄存器12-15、公式也不同:10^(GAIN/20)* 2^31
    下面是-23dB 的类似示例。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我现在有一个工作音量控制。

    对于可能需要此功能的其他用户、请注意、您必须写入卷值的所有四个字节。 如果您只写入卷的 MS 字节、则不起作用。

    Galen