This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:需要音频放大器的驱动器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502368/tas5431-q1-need-the-driver-for-audio-amplifier

器件型号:TAS5431-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424》

工具/软件:

您好 TI、

我 在工程中使用了 TAS5431-Q1音频放大器。 但没有与 TAS5431相关的集成驱动器。 您能给我发送这个问题的驱动程序吗?  

谢谢、  
Bhavana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bhavana,

    TAS5431是一款非常简单的器件、仅具有 GPIO 控制和1字节寄存器控制、因此我们不为该器件提供驱动程序。  请实施基于驱动器的常规 IIC 操作。

    Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、  

    您能否根据一般的 IIC 操作将驱动程序发送给我。


    谢谢、  
    Bhavana.  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送 i2c 操作驱动程序和所需的修改吗  

    因为这对我们来说现在非常关键  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavana,

    这是 TAS6424器件的示例。  您可以简单地使用 TAS5431。

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/sound/soc

    Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白、您能详细说明如何在我的代码中直接使用它。  
    需要更改哪些内容?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说我可以使用 tas6424而不是 tas5431?

    我的理解是对的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bhavana

     我们没有此代码可直接用于 TAS5431。 我们可以提供驱动程序示例、客户可以根据自己项目的示例和设计来确定。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能提供示例驱动程序并告诉我需要更改的内容吗?

    此致、  
    Bhavana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaddi、

    请使用以下链接作为驱动程序示例。 您是软件工程师、应该具备这一基本技能集。 TI 无法 指导您如何针对项目修改驱动程序、这是 您的工作职责。  

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/sound/soc

    Dylan