This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:在 Windows 中未显示为音频输出、但我可以连接 PPC。

Guru**** 2912160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1503375/tas2x63evm-not-showing-as-an-audio-output-in-windows-but-i-can-connect-with-ppc

器件型号:TAS2X63EVM

工具/软件:

此 EVM 间歇性地 在我的 Windows 11 PC 上显示为音频设备、我通常无法将其用作 PC 上的音频输出、导致开发停滞。  

此 EVM 使用 连接 PPC。  

EVM 由5.5V 电源供电。 附件是 EVM 照片、跳线位置可能不正确?

-有时没有音频输出

-重新启动和关闭电源后,我在 Windows 任务栏中看到扬声器快速闪烁

-很少,它会正确连接。  

我已经交换了 USB 电缆、并对 PC 和 EVM 进行了下电上电。  

Windows 11.

我包含了屏幕截图以获得更多上下文信息。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    您可以尝试卸载 TI 音频驱动程序并再次重新安装吗? 或者、确保在安装 TI 软件时使用管理员权限?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师