This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2505:TAS2505:TAS2505可以实现32dB 增益吗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1503523/faq-tas2505-tas2505-can-tas2505-achieve-32db-gain

部件号:TAS2505

工具/软件:

TAS2505参考指南声称该器件可以执行32dB 的增益、这种说法是否准确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    用于阐明 TAS2505中增益电平的工作原理。

     

    根据参考指南、第1页的寄存器30h 中的增益电平为6dB、12dB、18dB、24dB 和32dB。 所做的实验有助于发现、TAS2505的32dB 增益实际上为30dB、而不是32dB。 这是参考指南/DS 中的一个拼写错误。

     

    ‘器30h 中32dB 的寄存器写入值为"具有30 50 '、该50h 值实际上是30dB 增益、而不是32dB。 101b = 32dB 增益时的位 D6-D4实际上为30dB。 请参阅下图以供参考:

     

    如果您看到在高输入电平下发生32dB 的削波、这是正常现象。 高增益电平适用于低输入电平。

     

    此致、

    Ore.