This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:使用 Vcc 引脚电压和电阻分压器禁用 IC (UVP)

Guru**** 2608305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502076/drv632-using-vcc-pin-voltage-and-resistor-divider-to-disable-ic-uvp

部件号:DRV632

工具/软件:

尊敬的团队:  

正如标题、我是否可以使用 Vcc 和电阻分压器为 UVP 提供电压来禁用 IC?

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    您指的是 VCC VDD? 该引脚可配置为以下配置、以便在 UVP 事件中关断 IC。 我想强制发生关断事件、可以使用其他电压。 这是你想要做的吗?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    请问您对此有何评论?

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    是、内部上拉电阻连接到 VDD (3V - 3.6V)、但 UVP 引脚阈值为1.25V。 UVP 的理念是连接到整个系统电源、而不是器件电源。 这样、当系统电压下降时、DRV632会在 VDD 也下降之前关断。 主要思路不是让 UVP 连接到 VDD 电源。  

    此致、
    Sydney Northcutt