工具/软件:
大家好
TPA3255放大器的原型设计。
我想使用一个 T106-2芯(2个用于立体声)绕组两个线圈、以便在一个芯上实现 BLT 模式。
这些线圈紧密缠绕在一起、彼此相反连接。
我很难让它发挥作用。 它开始工作、但当我运行信号时、它停止工作。
我意外地安装了两个线圈在相同的"方向"第一,这当然不工作,因为他们将工作作为一个镜头在更高的频率。 这也意味着它根本不会启动。
由于我在电路板布局布线中犯了一个错误、因此2个线圈的电感差异(16 μ H 与18 μ H)略有不同。
我没有看到任何其他放大器使用公共内核进行输出、因此开始想知道芯片保护中是否有某种东西会使其很难正常工作。
我之前在基于由 HIP4080驱动的全桥的 ANP 上完成了此配置。 这种做法效果很好。
谢谢
Baldin