This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在 BLT 模式下单芯上的 TPA3255输出线圈

Guru**** 2500685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500861/tpa3255-tpa3255-output-coils-on-single-core-in-blt-mode

器件型号:TPA3255

工具/软件:

大家好

TPA3255放大器的原型设计。

我想使用一个 T106-2芯(2个用于立体声)绕组两个线圈、以便在一个芯上实现 BLT 模式。

这些线圈紧密缠绕在一起、彼此相反连接。

我很难让它发挥作用。 它开始工作、但当我运行信号时、它停止工作。

我意外地安装了两个线圈在相同的"方向"第一,这当然不工作,因为他们将工作作为一个镜头在更高的频率。 这也意味着它根本不会启动。

由于我在电路板布局布线中犯了一个错误、因此2个线圈的电感差异(16 μ H 与18 μ H)略有不同。

我没有看到任何其他放大器使用公共内核进行输出、因此开始想知道芯片保护中是否有某种东西会使其很难正常工作。

我之前在基于由 HIP4080驱动的全桥的 ANP 上完成了此配置。 这种做法效果很好。

谢谢

Baldin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Baldin

    可以使用2in1电感器。

    需要关注的电感器是 Isat、您是否考虑了所使用的电流是否会超过流经电路的实际电流。

    此外、您提到了放大器在高频下不工作、电感器线性度是否可能不那么好、从而导致发生 OC?

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    我很确定这不是 Isat 问题。 我使用 T106-2 (类型2材料/红色)芯、并且使用的功率高达+300W

    我也不能在有声音通过的地方与 dif 线圈。

    谢谢巴尔丁:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Baldin

    您能否仔细查看故障报告以找出任何线索、什么可能是没有声音的根本原因?