This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:PPC3转储模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1503275/tas5805m-ppc3-dump-mode

器件型号:TAS5805M

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户使用 TAS5805M 并支持 PPC3。 他们有一个问题。

创建参数后、生成.cfg 文件时、请在以下屏幕中将其转储。
这里有转储模式选项、到目前为止、选择了 Current State、但在这里选择 Current State A 时、初始化参数部分似乎会发生变化。
您将如何以不同的方式使用它?
此外、如果您能解释每种模式、会有所帮助。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于美国假期、回复将延迟。 感谢您的耐心!

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koshi

    通常、只需使用当前状态即可。

    其他产品专为特定客户的应用而设计。 它不能 与他人共享。

    也可以如下选择以优化脚本大小。

    Tks

    Jesse