This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:运行需要 MCLK 吗?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1503763/tas6424-q1-is-mclk-necessary-for-operation

器件型号:TAS6424-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424》

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户遇到了使用 TAS6424-Q1的 PCB EMC 故障问题。

他们认为、如果他们没有 MSE MCLK 引脚、此问题就会被清除。

但如果他们使用 MCLK 引脚、TAS6424-Q1就无法发出任何声音。

操作是否正确? 或者、如果我不使用 MCLK 引脚、是否有办法发出声音?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、

    MCLK 是放大器正常运行所必需的。

    关于 MCLK EMC、需要注意两点:

    MCLK/BCLK 布线应受到阻抗控制、而不是与其他布线耦合

    TAS6424应完全完成 VDD 去耦

    Dylan