This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:此器件在14V 时每个扬声器负载30W (4 Ω)的可行性

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504322/tas5760m-feasibility-of-this-device-with-30w-4ohm-per-speaker-load-at-14v

部件号:TAS5760M

工具/软件:

尊敬的团队:

根据数据表、25W 是我们可以从该器件中提取的最大值、为14V。 30W 提取是否可行? 如果不能、请建议使用自动资格认证的替代器件。

BR、

Yash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yash:

    30W 是不可行的、您可以选择 TAS5822或 TAS5825来作为替代解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    任何符合汽车标准的器件?

    BR、

    Yash