This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:TLV320AIC1106是否需要软件支持?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504236/tlv320aic1106-is-software-support-required-for-the-tlv320aic1106

器件型号:TLV320AIC1106

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我需要一个带 PCM 输入的编解码器芯片来测试我的蓝牙模块而无需任何软件、TLV320AIC1106是否可以满足要求? 如果是、您能为我提供参考设计吗?

如果此芯片不适用、您能否推荐不需要软件的编解码器芯片?

谢谢

BR

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    AIC1106不需要软件。 没有 I2C 或 SPI 等可编程接口。 所有内容均通过硬件支持和配置。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。