This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212-Q1:TAD5212-Q1

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504044/tad5212-q1-tad5212-q1

器件型号:TAD5212-Q1
主题:TAD5212中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想获取 I2C 上的配置、如 "TAD5212配置寄存器。 xls"

如果您提供文件、我很感激。

庆湖市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您要如何配置器件? 我建议下载 PurePath Console 3并在此运行一些示例。 您可以使用 I2C 监视器记录它们运行的命令。 或者、  数据表的第8.2.5节中有一个示例脚本。

    此致、
    Mir