This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:SDOUT 配置

Guru**** 2810195 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504192/tas2770-sdout-config

器件型号:TAS2770

工具/软件:

我正在配置 TAS2770上的 SDOUT 引脚以传输反馈数据、但我看不到任何输出。 SDIN 连接到音频处理器(XMOS)并正常运行。 我在播放期间探测了 SDOUT 引脚、但没有看到来自引脚的任何数据。 任何人都可以帮助实现启用 SDOUT 以实现输出所需的寄存器设置吗?
我们要求将音频反馈馈送到音频编解码器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishna、  

    TAS2770 SDOUT 引脚不显示提供音频环回功能的任何位置。  

    这是 SDOUT 引脚在 TDM 模式下提供的数据列表。  

    您可以在描述 SDOUT TDM 端口功能的第8.4.1节至8.4.2节中从 DS 找到更多信息。  

    此致、

    Ore.