This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104IRHBR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A-Q1, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504839/tlv320aic3104-tlv320aic3104irhbr

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件:PCM3168A-Q1PCM3168ATAA5212-Q1

工具/软件:

亲爱的

我目前正在探索功能与类似的音频编解码器选项 PN:CS42888-DQZ 。 如果您有任何推荐的替代方案或具有类似规格的兼容组件、如果您能在我们正在进行的项目中分享详细信息、我将不胜感激。

如果 TI 没有直接替代产品、我也想问一问您是否有任何替代产品 端到端解决方案 适合 汽车信息娱乐系统 、具体支持以下输出要求:

  • 4 × 45W 扬声器输出

  • 2 × 75W 低音炮输出

进行传输 来自 SoC 的 I2S 音频信号 、需要通过兼容的音频编解码器对其进行处理、然后将其馈送到满足上述输出规格的功率放大器中。

如果有 评估套件(EVK) 或符合此要求的开发平台、请告诉我。 非常感谢您的建议和技术指导。

期待您的答复。

谢谢、此致、
Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santhosh、

    仅从 Cirrus 芯片来看、我推荐使用 PCM3168A-Q1: https://www.ti.com/product/PCM3168A-Q1

    关于完整的解决方案、在我们找到解决方案之前、我有一些问题需要澄清。

    记录或 ADC 路径是否有任何要求?

    SoC 是否会处理扬声器和超低音扬声器输出之间的分频、即 I2S 通道是否已经在扬声器和超低音扬声器之间分开?

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    以下是我的评论:

    记录或 ADC 路径是否有任何要求?

    答:是的、最好录制。  

    SoC 是否会处理扬声器和超低音扬声器输出之间的分频、即 I2S 通道是否已经在扬声器和超低音扬声器之间分开?

    答:没有任何 SoC 不会处理这个问题、我们必须从外部处理交叉问题。  

    谢谢、
    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santhosh、

    Cirrus 器件和 PCM3168A 都没有任何类型的可编程滤波器来实现交叉、因此我不确定中的交叉是如何"从外部"处理的。

    作为替代方案、我们可以用数字放大器代替功率放大器、从而无需编解码器。 我们可以使用 TAA5212-Q1等器件进行录音、使用 TAS6424-Q1x2或其他数字输入放大器。

    请告诉我您的想法、
    Jeff McPherson