This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2EVM:I2C 通信故障

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504882/tpa6130a2evm-i2c-communication-trouble

器件型号:TPA6130A2EVM
主题中讨论的其他器件:TPA6130A2

工具/软件:

您好的团队、

我的客户发现了 I2C 通信问题。

请您对此予以支持。

[条件]

  • 使用 Windows 7.
  • PC 检测 EVM 连接
  • 客户已执行用户指南中"2.1.3计算机连接问题"的步骤。
    但是、I2C 状态指示器为红色。

是否有任何想法客户可以尝试?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    遗憾的是、这是一个旧的 EVM、可能会出现一些兼容性问题。 我建议使用外部 I2C 主器件直接写入 TPA6130A2寄存器、其中 少于4个寄存器、  可以使用 USB2ANY 评估板| TI.com 等工具。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师