This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020:录音0x73时、寄存器的第一个通道关闭

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504519/taa3020-when-recording-0x73-first-channel-of-the-register-is-closed

器件型号:TAA3020

工具/软件:

您好、TI 人

我的客户使用 TAA3020以不同的位配置进行录制、客户发现、有时录制没有声音。 经过调查、客户发现、有时0x73寄存器的第一个通道在记录时自动关闭。 这与差分或单端输入模式有关。 此问题的原因是什么?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    输入通道使能寄存器和 CHx_CFG 寄存器具有由用户写入的位、请仔细检查客户的脚本、确保其稍后不会在其栈中被覆盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户说0x73寄存器写入未成功。 我们的芯片是否有一些保护? 在哪种情况下、REG 写入将不成功?

    我们是否有 Linux 驱动器文件.c .h 可以与 cutsomer 共享? 客户当前使用 tlv320adcx140.c 驱动 Linux 系统中的 TAA3020芯片。

    是否存在风险? 客户表示寄存器相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    如果寄存器写入不成功、这可能是电源时序、I2C 总线供电硬件电路或主机通信问题。

    所有写入都不成功还是只有几次? 您是否可以在写入事务期间使用示波器来监测 SDA/SCL 线路以确认活动?