This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242EVM-K:无 PPC3应用

Guru**** 2793795 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242, TAC5142, TAC5242EVM-K, TAC5242, PUREPATHCONSOLE, TAD5142, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1503105/tac5242evm-k-no-ppc3-app

器件型号:TAC5242EVM-K
主题中讨论的其他器件: TAC5242PUREPATHCONSOLETAD5142、TAD5242、TAC5142、 PCM9211

工具/软件:

您好、

我将尝试将 TAC5242EVM-K 连接到 PUREPATHCONSOLE、以测试 TAC5242的音频特性。

我找不到用于此评估板的专用 PPC3应用。 有任何疑问吗?

如果此评估板没有 PPC3应用、如何使用自定义设置(AVDD=1.8V、字长=24)测试 I2S 通信?

此致、

Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    TAC5242是硬件控制引脚、可通过 EVM 上的跳线配置 EVM。

    有关跳线设置的详细说明、请参阅产品页面上的用户指南。

    您还可以在数据表中找到有关引脚配置的信息、例如 表7-1。 可通过引脚选择的配置汇总。

    此致、
    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    使用相应的跳线来配置 EVM、

    如何使用 USB 从 PC 播放声音? 如何测试麦克风输入?

    此致、

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

     有关 USB 和麦克风输入的具体章节、请参阅用户指南

    2.2.1.1 USB 模式

    操作系统将 AC-MB 检测为音频器件、其名称为 TI USB Audio UAC2.0。  图2-3展示了 USB 工作模式的 AC-MB 音频设置。  图2-3. AC-MB USB 音频设置。 您可以 使用 DAC 输出来获取模拟输出。

    图2-9. TAC5242/TAC5142/TAD5242/TAD5142 EVM 输出架构-可以帮助您根据需要监控信号输出来设置输出。

    2.3.1.2板载麦克风输入

    对于图2-8中所示的板载麦克风输入配置、TAx5x42会录制从位于电路板底部的麦克风 MK1 (ECM)或 U5 (模拟 MEMS)捕获的音频。 驻极体麦克风(MK1)连接到 IN1P/M、而 MICBIAS 用于为板载麦克风供电、因此必须安装接头 J8。 对于 MEMS 麦克风(U5)、这可以配置为单端或差分输入、并连接到 IN2P/M 在板载麦克风使用过程中、为了保持麦克风的性能、不得以任何方式连接 J2或 J3。 器件是否需要进行增益调整取决于麦克风灵敏度。   

    TAx5x42的 INxP 和 INxM 引脚可以选择连接到板载麦克风、以便在交流或直流耦合模式下快速评估麦克风。 有关跳线配置的详细信息、请参阅表2-1。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检测到 AC-MB 电路板、但只有一个输出通道可以工作。
    XMOS IC 是否支持字长为24位的双通道输出(用于立体声输出)和双通道输入(我只需要一个)?

    此致、

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    是、XMOS 支持24位双通道输入和输出 I2S。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如何设置 XMOS 来支持此配置?
    我目前只有1个输出使用 USB 链路。
    当我在连接模拟输入的情况下测试相同的设置时、两个输出都正常工作。  

    此致、

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    不需要 XMOS 配置。 也无法重新编程。

    MDx 引脚的跳线设置是什么、您在哪里测量 EVM 上的输出? 此外、如何通过 USB 生成音频?

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    我将耳机插孔(J35)用于输入和输出。
    音频路径配置为:
      *输出配置:伪差分输出:J31和 J33短接(无电容)、J28的3个引脚短接以形成公共接地、J29 1-2将公共接地连接到 J35的引脚4。
      *输入配置:交流耦合:J30 2连接到 IN1P、J12 2-3连接到 IN1M 和 GND、J8短接以实现 MICBIAS。
    MDx 引脚的配置为:
      * MD0短接至 GND:目标 I2S 模式。
      * MD2高电平、MD1低电平:AVDD=3.3V、字长=24.
      * MD3高。
      * MD5高, MD4高:交流耦合 SE 输入,伪差分输出。
    其他配置:
      * J19短接、在 AC-MB 上:IOVDD 连接至1.8V。
    使用模拟输入时、S1关闭、S0接通。 在这种情况下、我可以听到耳机两侧的声音。 模拟源是我的 PC 的线路输出。
    使用 USB 连接时、S1接通、S0接通。 我只能听到一侧的声音。  
    音频源是我的 PC 在这两种情况下,我只更改输出设备(.
    此致、
    Louis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    根据您的说明、问题出在输入源、而不是 EVM 配置。 在开关 SW2之后、到 EVM 的 I2S 传输是相同的。 您能否测量 AC-MB 上 J7上的 I2S 时钟、并验证模拟和 USB 输入源是否获得2个24位通道音频? J7连接到 USB 输出和模拟/光学输入的输出、因此您可以测量这两个源。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    来自 XMOS 的信号处于 TMD 模式。

    黄色:BCLK、青色:FSYNC、品红色:DIN、蓝色:DOUT。

    来自 PCM9211的信号处于 I2S 模式。

    黄色:BCLK、青色:FSYNC、品红色:DIN、蓝色:DOUT。

    这解释了我之前提出的意见。

    如何更改 XMOS 的模式?

    此致、

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认输出格式为"24位、44100Hz"。 在此格式中、XMOS 输出 TDM。

    当我将输出格式更改为"24位、192000Hz"时、XMOS 会输出 I2S。

     尽管我不知道为什么一个设置或另一个设置会改变输出格式、但 XMOS 可以根据输出格式输出 TDM 或 I2S。