This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:CH1异常

Guru**** 2585475 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502981/pcm6260-q1-ch1-abnormal

器件型号:PCM6260-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Bosch   在其项目中使用 PCM6260和 PCM6240、连接到同一 TDM 端口。  PCM6260 用于时隙0-5、 PCM6260 用于时隙6-9、 采样率=48kHz、时隙=32、时隙宽度=16位。

他们发现 、 使用 A2B 模块时、PCM6260 CH1属于异常、运行下面的测试。 您可以在分析 wave 文件时看到通道异常。

将 CLK WS 电流配置为8mA、  PCM6260 CH1在 使用 A2B 模块时显示砰砰声。

e2e.ti.com/.../tdm4in_5F00_8ma.wav 

2.将 CLK WS 电流配置为10mA、  PCM6260 CH1在 使用 A2B 模块时不记录数据。

e2e.ti.com/.../tdm4in_5F00_10ma.wav

将 CLK WS 电流配置为12mA、  PCM6260 CH1仅记录数据( 使用 A2B 模块时)。

e2e.ti.com/.../tdm4in_5F00_12ma.wav

PCM6260和 PCM6240寄存器转储: e2e.ti.com/.../vcuplus_5F00_pcm6260_5F00_register_5F00_readback.txt、 e2e.ti.com/.../vcuplus_5F00_pcm6240_5F00_register_5F00_readback.txt

您能否在调试此问题时提供反馈意见?

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaowie。

    1) WCLK 电流设置是在 A2B 模块还是 TDM5主器件上完成?

    2)我不清楚第3个设置观察结果、这是否意味着当 WCLK 电流为12mA 时、PCM6260-Q1上的 CH1记录是干净的?

    3)另外、为了进行调试、我们可以交换两个器件之间的时隙分配、以查看问题是出在器件还是槽之后。

    例如、如果我们将时隙0-3分配给 PCM6240、时隙4-9分配给 PCM6260、TDM 总线的 CH1 (时隙0)是否出现异常、或者 PCM6260本身的 CH1 (时隙4)是否出现异常?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lakshmi:

    2)我不清楚第3个设置观察结果、这是否意味着当 WCLK 电流为12mA 时、PCM6260-Q1上的 CH1记录是干净的?

    当 WCLK 电流为12mA 时、PCM6260-Q1上的 CH1会在 CONFIG A2B 时记录、其他通道未发现问题。

    [引述 userid="404443" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502981/pcm6260-q1-ch1-abnormal/5776256 #5776256"]

    3)另外、为了进行调试、我们可以交换两个器件之间的时隙分配、以查看问题是出在器件还是槽之后。

    例如、如果我们将时隙0-3分配给 PCM6240、时隙4-9分配给 PCM6260、TDM 总线的 CH1 (时隙0)是否出现异常、或者 PCM6260本身的 CH1 (时隙4)是否出现异常?

    谢谢。此致、

    [/报价]

    客户 已经测试了此案例、当将 WCLK 电流设置为10mA 时、PCM6240的样本中存在偏移、PCM6260的样本中没有有效的音频数据。


    -详情请参考附件 tdm4in_chmap-swap_swap_ 10mA_5.wav。
    波形文件通道1–PCM6240通道1
    波形文件通道2–PCM6240通道2
    波形文件通道5–PCM6240通道3
    波形文件通道6–PCM6240通道4
    波形文件通道9–PCM6260通道1
    波形文件通道10–PCM6260通道2
    波形文件通道13–PCM6260通道3
    波形文件通道14–PCM6240通道4

    e2e.ti.com/.../tdm4in_5F00_chmap_2D00_swap_5F00_10mA_5F00_5.wav

    [引述 userid="519247" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502981/pcm6260-q1-ch1-abnormal ]PCM6260和 PCM6240 寄存器转储:  

    您是否看到寄存器转储有任何异常?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    让我对 PCM6240与 PCM6260寄存器转储进行比较、告诉您明天是否有任何异常。

    您还能否确认此观察结果是在单个电路板上看到、还是在多个 PCB 之间可以重现?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    我没有看到寄存器转储异常、器件状态寄存器似乎也表明 ADC 通道处于活动状态并正在记录。

    [引述 userid="404443" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502981/pcm6260-q1-ch1-abnormal/5779667 #577967"]

    您还能否确认此观察结果是在单个电路板上看到、还是在多个 PCB 之间可以重现?

    [/报价]

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan