This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:展频开启后的 Fsw 范围

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1505446/tas6424r-q1-fsw-range-after-spread-spectrum-on

器件型号:TAS6424R-Q1

工具/软件:

在我们按如下所示设置 SS 寄存器后、为什么 Fsw 中心不是384k 480k、  0x06  ATTUAL Fsw=800k-930K-1060k)   0x16(ATTUAL Fsw=720k-830k-940k)

设置好吗?

 

 

最低电流限制

No1

NO2

第3号

第4号

第5号

0x77

扩频控制1寄存器

0x84

0x84

0x84

0x84

0x84

0x78

扩频控制2寄存器

0x10

0x12

0x10

0x12

0x10

0x79

扩频控制3寄存器

0x05

0x05

0x05

0x05

0x05

0x28

其他控制5寄存器

0xEA

0xEA

0xEA

0xEA

0xEA

0x02

其他控制2寄存器

0x06(ATTUAL Fsw=800k-930K-1060k)

0x16(ATTUAL Fsw=720k-830k-940k)

0x06(ATTUAL Fsw=800k-930K-1060k)

0x16(ATTUAL Fsw=720k-830k-940k)

0x06(ATTUAL Fsw=800k-930K-1060k)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     如果您要在384KHz 以下使用 SS、请将 REGISTER 设置为 BLOW:

    使用值0x02设置寄存器0x02。

    按如下方式设置 SS 相关寄存器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、主要影响因素是0x78 SS-DIV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。