This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:关于故障检测问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1501860/tpa6304-q1-about-fault-detection-issue

器件型号:TPA6304-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

现在、我们执行了以下操作:

4通道正常连接->上电->正常运行->其中一个通道短接至 GND/Battery -> nFault 引脚从高电平更改为低电平

-->读取寄存器: 0x0A-0x32 --> nFault 引脚在读取寄存器并释放故障后保持低电平

Q1:当通道短接至 GND 和短接至电池时、寄存器相同。 为什么?

问题2:为什么 nFault 引脚在回读后保持低电平并释放故障?

此致!

王景坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jingkun、

    电源短路和 GND 短路将触发相同的 OC 关断、因此寄存器视图是相同的。 这是预期的行为。

    [引述 userid="493884" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1501860/tpa6304-q1-about-fault-detection-issue

    Q1:当通道短接至 GND 和短接至电池时、寄存器相同。 为什么?

    [/报价]

    要释放 FAULT 引脚、请在0x30寄存器的位7处写入清除故障命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dylan、

    数据表中有一条注释。

    '这将清除故障并将通道设置为 Hi-Z 模式。'

    这是否意味着必须在清除故障时或之后将通道设置为 Hi-Z 模式?

    或者在清除故障时它会自动进入 Hi-Z 模式吗?

    此致!

    王景坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jingkun,

    清除故障后、无需将通道设置为高阻态模式。  清除故障和进入高阻态是独立事件。  

    Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处、注释  "这将清除故障并将通道设置为 Hi-Z 模式。"、只是建议在清除故障后设置为 HIZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dylan

    我们执行了以下操作:

    ⋅正常运行
    ↓μ s
    ⋅ 通道4的负载开路并对电池短路  
    ↓μ s
    ⋅ 读回:   0x0E[4:2]=101 PSD (保护性关断)
                 0x0F[4]=1 已存储通道4过流故障事件
    ↓μ s
     设置0x30寄存器的位7:清除故障
    ↓μ s
     读回:   0x0E[4:2]=001  Hi-Z
     在此步骤中、我们没有将 CH4设置为 Hi-Z
    ↓μ s
    ⋅ 触发了故障信号。
    ↓μ s
    ⋅ 读回:    在通道4上检测到0x0B[2]=1电源短路
    ⋅ 读回:   0x0E[4:2]=01 DIAG

    通道似乎会自动进入高阻抗模式和 DIAG (如果通道的负载异常)。

    是 预期 行为吗?

    此致!

    王景坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jingkun

    似乎信道会自动进入高阻抗模式和 DIAG (如果信道的负载异常)。

    是的、当此器件尝试进入播放模式时、将自动运行直流负载诊断以检查负载条件。