This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:TAS6511-Q1 DVDD 上电复位故障

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506606/tas6511-q1-tas6511-q1-dvdd-power-on-reset-fault

器件型号:TAS6511-Q1

工具/软件:

您好 TI

为         TAS6511-Q1加电时、延迟2ms 设置高电平 PD 引脚、I 使用 i2c 读取 POWER_FAULT_LATCHED 寄存器(地址= 0x86)、值= 0x80、 表示  检测到并存储 DVDD 加电复位事件

我不知道为什么?

还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常现象、因为 DVDD 也已上电。  最好在上电后清除所有故障。 然后、读取故障寄存器以确保其保持清除状态。  如果他们是清楚的,那么你可以进步。  如果仍然存在故障、则说明存在需要解决的问题。

    此致、
    Gregg Scott