This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:TAD5242的电源时序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1505522/tad5242-power-sequencing-for-tad5242

器件型号:TAD5242

工具/软件:

您好的团队、

我目前正在评估 TAD5242音频 DAC IC、并 就此音频 DAC 的电源时序向您和您的团队寻求支持。

我想请问您是否能够 提供 IC 中引脚的电源序列以及引脚上电/运行所需的建议时间?

非常感谢您的耐心!

此致

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ena、

    没有电源时序(您可以 按任何顺序为电源加电)、唯一的要求是、您需要 从最后一个电源或 MDX 等待至少2ms、该电源或 MDX 已稳定、以便在将 ASI (时钟和输入)发送到设备之前为内部寄存器提供足够的时间来稳定。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    您是否知道电源上电以及 MDx 引脚稳定所需的时间?

    此致

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    电源的供电与您使用的电源设备有关并将其连接到 IC。 您必须检查电源的规格。 此外、它们在电路板上的布线和电容也会影响到该效果。

    此致

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我会看看他们!  

    我还能提出与电源时序无关的问题吗? 它与 MDx 引脚相关。 如果我要上拉/下拉以选择 IC 的模式、我是否可以使用连接到 IOVDD/GND 的上拉/下拉电阻器、或者必须直接短接至 IOVDD/GND (不包括 MD0引脚、这些引脚在目标 I2S 模式下专门指示接地短路)?  

    此致

    ENA