This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:TAS5431QPWPRQ1

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506717/tas5431-q1-tas5431qpwprq1

器件型号:TAS5431-Q1

工具/软件:

对于 PVDD 去耦电容器、2至3W 放大器输出是否需要330uF 电容器? 我们可以使用低值电容器吗?

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    应该能够仅在2W 或3W 下达到100 μ F。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gregg

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能否确认输出电感器、我们应该只使用22uF 耦合电感器、或者我们能否与 OUTP 和 OutN 串联两个不同的22uH 电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    不能使用耦合电感器。  EVM 上的22uH 电感器未耦合、而是在一个封装中包含两个电感器、可实现更小的尺寸。  由于运行的功耗较低、因此可能可以使用15uH 和1uF 电容器接地。  由于电流低得多、15uH 尺寸可以更小。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gregg