This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:原理图

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506926/tas2780-schematic

器件型号:TAS2780

工具/软件:

您好 TI 团队:

新工程使用 TAS2780。  请帮助查看下面的原理图。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队将在周一回来回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    一些评论:

    1 PVDD 去耦电容至少为22uF。

    2 vbat1s_iMax 仅是300mA、如果使用 POWER_MODE 1、则电流不足、因为当 vbat1s 直接驱动 D 类时、4欧姆扬声器需要更大的电流。 但在 POWER_MODE 0中这是正常的、因为 PVDD 将是唯一的驱动源 DE 类 D。

    BR、

    Wenbin