This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:原理图

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506927/tas2563-schematic

器件型号:TAS2563

工具/软件:

您好、TI 团队、

新工程正在使用 TAS2563、请帮助查看下面的原理图。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关

    团队将在周一返回并进行回顾。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    一些评论:

    1 I2C 上拉:请检查远端是否存在上拉电阻

     如果需要、2 sdout 可以用作回声基准信号、当然、如果使用其他信号作为回声基准、您可以将此引脚保持为 NC。

    3将引脚12连接到 GND 时、它将在 I2C 模式下工作。

    4最好在 VSNS_N、VSNS_P 布线上添加1k Ω 电阻器。

    5引脚17、 可以保持悬空、因为它是 NC 引脚。 但您也可以将其连接到引脚16 (VBST)以增强焊接和电源面积。

    BR、

    Wenbin