This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:两个 TAS6584-Q1、而不是单个 I2S

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1507566/tas6584-q1-two-tas6584-q1-over-single-i2s

器件型号:TAS6584-Q1

工具/软件:

请查看下图、如果可以进行以下连接以进行连接、请让我们知道 TAS6584-Q1具有 SOC 的音频放大器。

在 SOC 侧、我们只有一个 I2S 可用于放大器、并且需要连接 来实现系统设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在方框图中、I2S 输入设置正确。  器件1的 SDOUT 引脚无法连接到器件2的 SDOUT 引脚。  信号将相互争用、并将错误数据反馈给 SOC。  您需要在 SOC 上添加一个用于数据/输入的输入端口。

    另一种方法是使用 TDM8并为器件1提供4个通道、为器件2提供4个通道。  每个器件的 SDOUT 引脚可以连接在一起。

    此致、
    Gregg Scott