This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102A 一般问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506983/pcm5102a-pcm5102a-general-issue

器件型号:PCM5102A

工具/软件:

尊敬的 TI:

我 现在使用 PCM5102A 开发音频板。 原理图如下所示:

我有关于此器件的一些问题:

输出波形看起来正常的、
2、 如何调整大量杂波的输出?
3. 原理图是否有问题?
4、 模板直接的 pcm_outr 还是 pcm_OUTL 没有声音耳机单独地面发出?

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cayden、  

    根据您的原理图、您已选择 I2S 格式、因此请确保输入格式也是 I2S (请参阅图14)。 I 2S 音频数据格式)。  

    此外、确保您的 I2S CLKS 正确并符合此公式。

    BCLK =通道数 *通道 深度 * Fs    

    例如、对于采样频率为48kHz 的立体声32位、您的 BCK 必须为3.072MHz。

    根据我的经验、DAC 和 ADC 的大多数问题都是 CLKS 或数据格式问题导致的。 具体而言、该 DAC 是非常简单的 硬件控制型。

    您的原理图看起来不错、但我更喜欢为 PD 电阻器使用10k 或100K 电阻器。  

    要测试 任何 DAC、最简单的方法是发送 1KHz 正弦 波(我使用 AP)、并在示波器上监控 DAC 的输出、以查看它是否是1KHz 正弦波。

    如果您仍有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Arash