This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2120:请求4Ω 负载的完整数据

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1507119/tas2120-request-for-complete-data-for-a-4-load

器件型号:TAS2120

工具/软件:

尊敬的专家:

您能否帮助确认以下图表是否可以在4Ω 负载且 Vbat 为5V 的情况下提供?

1、功率与效率

2.频率与 THD + N 间的关系(20Hz–20kHz @ 5W)

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    由于数据表中未提供该数据、您能否先帮助回答以下问题、并阐明为什么需要上述数据?

    1.使用 TAS2120的客户名称是什么?

    2.  TAS2120的终端设备应用是什么?

    3、使用 TAS2120的项目名称是什么?

    4、 该项目中使用 TAS2120的实际体积是多少?

    BR、