This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM380:LM380 (组装厂)

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506716/lm380-lm380-assembly-site

器件型号:LM380

工具/软件:

您好、

1)我可以检查 LM380N/NOPB (日期代码:2148)、这是显示汇编站点代码为:A1C 的 TI PCN。 请问 A1C 在哪里?

根据 2022年12月16日的 PCN 20221213000.1:仅具有 CU6和 MLA。 此零件是否曾在 A1C 装配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    我将在内部查看、并在下周回复您、提供更多信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用程序环境

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan。 没问题。 谢谢你