This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:关于故障寄存器

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1505338/tas5421-q1-about-fault-register

器件型号:TAS5421-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

当电源开启且从 I2C 读取故障寄存器时、可设置位 D4。
这种行为是否正确?

数据表指出、如果故障事件= UV、但故障引脚无效、则报告方法=I2C+Fault 引脚。

此外、数据表显示自清除为清除。
请让我知道清理的时间。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Atsuo

    Unknown 说:
    打开电源并从 I2C 读取故障寄存器后、可以设置位 D4。
    此行为是否正确?

    不应该是这样。 需要检查所发生的情况、包括负载情况。

    Unknown 说:
    如果故障事件= UV、但故障引脚无效、数据表说明报告方法=I2C+Fault pin。

    我问、我们测试的电压是多少?

    Unknown 说:
    此外、数据表还显示自行清除为清除。
    请告诉我清理的时间。

    几乎没有延迟、条件恢复正常后小于1us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    负载作为测试环境连接到2Ω。

    工作电压为12V。

    在电源稳定时执行 I2C 通信。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Atsuo

     启动期间、EVM 上未发生故障。 但我想如果您这边的电源斜升速度非常慢、可能会记录一个 UV。 您可能需要捕获波形。

     对于 FAULT 引脚、如果 I 将电源电压降至4V、则会报告寄存器和 FAULT 引脚。 EVM 上没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    PVDD 的上升时间约为35ms。
    请检查随附的波形。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Atsuo

    这是可能的。

    拉低 STANDBY 引脚、直到 PVDD 稳定、然后释放。 应能够避免报告故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    对于您联系的 PVDD 上升速率、这是否意味着剩余 UV 标志的条件是正确的?
    (即使 PVDD 稳定、也不会清除 UV 标志。)

    目前、我们假设如果寄存器被读取两次、并且 UV 标志在第一次读取时有效、但 UV 标志在第二次读取时无效、则没有问题。
    这种方法是否有任何问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Atsuo

    根据您联系的 PVDD 上升率、这是否意味着剩余 UV 标志的状态正确?
    (即使 PVDD 稳定、UV 标志也不会被清除。)

    是的、正确。 寄存器将记录 UV 条件、当您首次读取时、会发现该标志仍然存在。 第二次读取时、如果 PVDD 已经正常、将发现该位已清除。

    目前、我们假设如果寄存器被读取两次、并且 UV 标志在第一次读取时有效、但第二次读取时 UV 标志无效、则没有问题。
    此方法是否有任何问题?

    PVDD 恢复正常后读取两次、将为您提供当前状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我知道当前的行为不是失败。

    非常感谢。

    此致。