This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:每种故障情况的确切条件如何?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1507851/tas6422-q1-the-exact-conditions-of-each-fault-situation

器件型号:TAS6422-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户对 每种故障情况的状况都有疑问。 您能检查一下吗?

1.短接至 GND

2.电池短路

3.负载开路

4.负载短路

(例如、扬声器线路和 GND 之间的阻抗低于0.5 Ω、进入"短接至 GND"状态。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、

    在数据表第10页的表7.5中、该表提供了每个请求的故障情况的负载诊断条件。

    此致、
    Gregg Scott