This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:降低2.4GHz RFI

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508125/opa1612-reducing-2-4ghz-rfi

器件型号:OPA1612

工具/软件:

大家好、

我将 OPA1612用作传感器(称重传感器)的放大器、 我选择 OPA1612是因为它具有出色的 RMS 噪声和价格。

我的问题是、当附近有手机使用 WiFi 或 BLE 时、运算放大器的输出会出现尖峰。 我强烈怀疑该运算放大器正在对传入的射频进行整流。 我找不到具有与 OPA1612相同噪声性能且抗 RFI 的运算放大器。

在处理/移除该运算放大器上的2.4GHz RFI 时、是否有任何指南或建议的设计? 我不熟悉射频、因此当我尝试设计低通时、它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir  

    [引用 userid="615777" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508125/opa1612-reducing-2-4ghz-rfi ]在处理/删除此运算放大器上的2.4GHz RFI 时、是否有任何指南或建议的设计? [/报价]

    您能向我展示您的原理图吗?  

    很难说射频辐射频率是如何耦合到 OPA1612上的。 这是相当复杂的,没有标准的准则来解决这种影响。 您可以使用试错方法、但这通常不太有效、前提是您知道信号如何以及在何处耦合到器件或 DUT。  

    辐射能量可以通过电源线、输入和输出耦合、也可以通过 PCB 布局拾取辐射能量并耦合到 OPA1612等。 让我看看原理图、看看我是否能够为该应用提供一些补救措施。  

    如果您不想在开放论坛中发布原理图、请通过 E2E 论坛发布"友谊"申请、我们可以通过私人平台沟通来解决问题。  

    https://www.youtube.com/watch?v=652_8MsM0pI

    https://www.youtube.com/watch?v=rJK9zY0AKgo

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir  

    是的、我已接受您的邀请。 我将关闭该查询、因为我们有其他方法可以解决您的问题。  

    此致、

    Raymond