This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:神秘的400mV 失调电压

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508074/lm3886-mysterious-400-mv-of-offset-voltage

器件型号:LM3886

工具/软件:

多年来、我在音频放大器产品中使用 LM3886T/NOPB。 我最近看到一些放大器模块、静态电压与标称值相差约2伏。 我非常惊讶地将输入失调电压测量为400mV!  我原本预计可能是10mV。 问题在于、在静态电压关闭的情况下、放大器在正峰值之前在负峰值上削波、从而限制输出功率。 这些是一段时间前(可能是一年前)购买的批次中的最后几个设备?

有人见过这样的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您是否已通过将 IC 替换为以前使用的设备之一来验证设备的操作是否发生了变化?
    根据您的描述、它似乎不会在所有设备中显示相同的症状? 您是否尝试过使用新器件进行 ABA 替换测试、这些新器件显示了不同的操作?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待更多器件加入。 这有点奇怪...我销售这款设计已经很多年了、没有任何问题。 现在这个有趣的业务出现了。 似乎不会振荡。 有趣的是、在基本上正常工作的供电电路中、两个输入引脚之间的失调电压为400mV!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    不清楚哪些内容可能与观察到的偏移相关、也许一些使用简单外围组件的基线测试有助于理解这种情况。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已清除失调电压问题。 我的错...测量技术不好、从负输入减去接地读数加上输入到接地读数。  问题是单电源电路、使测量接地、距离为36伏。 电表的阻抗虽然很高、但破坏了偏移读数。