This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:我们是否有支持 I2S 输入的单压电式驱动器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, DRV5825P, TAS5815, TAS2572, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508584/drv5825p-do-we-have-mono-piezo-driver-supporting-i2s-input

部件号:DRV5825P
Thread 中讨论的其他器件: TAS5815TAS2572、TAS2781、 TAS2780

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有支持 I2S 输入的单声道压电式驱动器? 我只找到了 DRV5825P 立体声解决方案。 谢谢。

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5815是否支持驱动压电式? 压电式 PN 为 KPTG1040、其规格如下:

    600 Ω@40KHz (正常频率)、静电容量:2400pF、最大工作电压:40Vp-p

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    在技术上、您可以使用其他 D 类数字输入放大器(例如 TAS2780、TAS2781或 TAS2572)来驱动压电式传动器。 在其中的任何一种情况下、您都必须添加一个具有适当饱和电流(通常至少为4A)和一个大约为3~4 Ω 的限流串联电阻的 LC 滤波器、以避免 OCP 触发。

    对于集成了扬声器保护算法的器件、必须禁用此功能、因为它仅适用于动态/传统扬声器。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师