This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:与通信相关和增益相关

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508353/pcm6240-q1-communication-related-and-gain-related

器件型号:PCM6240-Q1

工具/软件:

很抱歉。 我想我没有准确地描述我的问题。

①What 我测量的是交流电压

换句话说、在 TDM 通信开始后、交流电压从0.1V 上升至0.7V。

此变化与 MIC 偏置无关设置交流电压变化是否合理。

②I 想知道此输入 衰减器是如何设置的、还是默认的 dB 设置是什么?

-8dB 0dB 或+5dB?

是否可以在稍后阶段更改该设置?

感谢您的答复。