This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020EVM-PDK:PurePath Console 3 -延迟功能未提供正确的延迟时间

Guru**** 2523030 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA3020EVM-PDK, TAA3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497344/taa3020evm-pdk-purepath-console-3---delay-function-not-giving-the-correct-delay-time

器件型号:TAA3020EVM-PDK
主题 TAA3020中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的论坛:

我起诉 PurePath Console 3 (添加 TAA3020应用程序)来控制 TAA3020EVM-PDK。 我正在使用 I2C 监控器在 I2C 命令行上执行命令/脚本。 当我使用名为"delay"和示例"d 1000"的脚本函数时、无法按预期获得1s 延迟。 我可以使用 osc 测量 SCL/SDA 信号来验证这一点。

我使用的脚本非常简单:

i i2cfast
宽9c 42 00
d 1000
W9c 42 06

我已经尝试使用其他延迟值-无论配置的值如何、我都可以获得 I2C 总线上的随机实际延迟时间...

我忽略了什么?

谢谢、Jacob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...当使用"d 1000"时、我测量250毫秒的延迟时间、当使用"d 10000"时、我测量大约25毫秒的延迟时间....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否能够在持续时间小于1秒的情况下获得所需的延迟。 例如、如果您给出"d 100"、您是否能够看到100ms 的延迟?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Laskhmi,对于 d 100,我的测量值是110ms,对于 d 25我的测量值是56ms....每次我执行脚本时,数字变化都有点向上/向下。

    BR、Jacob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我检查一下这个问题、更新这个主题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    对延迟表示歉意、我们正在查看此观察结果、并将在应用程序的下一次更新中解决该问题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan