This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC10:A1上未使用的输入

Guru**** 2762955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1509211/tlv320aic10-unused-input-on-a1

器件型号:TLV320AIC10

工具/软件:

当 CR1 (位6)= 0时、我正在尝试确定 A1 (-)输入是否悬空?

我很担心进入 IC 的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果禁用 A1、则 SW2处于开路状态、而 SW1关闭、因此放大器的输入将悬空、AURXM 引脚将连接到多路复用器。 在这种情况下、应该不用担心噪声。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    "放大器的输入将是浮动的"这句话总是让我感到不安。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您有一个有效的问题、所以我来澄清一些、输入将是悬空的、但它不会在外部暴露、这样就可以从环境中拾取噪声。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感觉已经更好了!

    谢谢 Jeff。