This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:EVM 上出现96kHz 问题

Guru**** 2584735 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1499573/tas2563-96khz-issues-on-evm

器件型号:TAS2563

工具/软件:

我有一个 TAS2563YBG EVM、它连接到 I2S 和 I2C 的定制裸机硬件。 如果我以48kHz 采样率运行 I2S 总线、一切都正常、并且我得到了一个正弦波而没有任何明显的失真。 如果我以96kHz 运行、就会得到连接的"正弦"波。 我已通过逻辑分析仪验证硬件 I2S 总线上是否有正确的数据并将采集的数据导出为 WAV。

我的音频总线配置为以32位时隙、立体声进行16位左对齐样本、但采用 TDM/DSP_A 帧格式(每个 FS 64个时钟)、其中我有一个位宽的高电平脉冲、在第一个通道数据之前一位。 数据在上升沿有效。 请参阅随附的逻辑跟踪屏幕截图。

我已经确认、通过在 EVK 的引脚上测量、我的信号完整性看起来非常出色。 我还尝试将音频总线配置为48kHz、但每个 FS 配置128个时钟(因此时钟速率与96khzx64相同)、以排除与时钟频率相关的问题、其性能与48khzx64配置相同。

我运行96kHz 采样率、因为我计划利用数据表中所述的"高达40kHz 的满量程超声波输出"。 我都会提供音频频段以及超声波中的预期内容。

我刚刚获得了用于 PPC3的 TAS2563软件(日期为2020年3月)访问权限、但我在"已知问题"表上注意到、"此版本不支持超声波(96KHz)"。

如数据表中所述、要将 TAS2563初始化以支持96kHz 模式、我需要采取哪些不同方式? 我的数据表版本(截至撰写本文时已公开)为"SLASET3D–2019年4月–2024年1月修订"。

    wr_spk_amp(0, 0);       // Reset to page 0
    wr_spk_amp(0x7F, 0x00); // Book 0
    wr_spk_amp(1, 1);       // Reset
    vTaskDelay(100);
    wr_spk_amp(0x02, 0x01); // Set Mute Mode
    wr_spk_amp(0x03, 0x02); // AMP LEvel = 4VPK
    wr_spk_amp(0x06, 0x08); // TDM Sync off, DSP-A
    wr_spk_amp(0x07, 0x02); // DSP-A, 1 bit offset, sample rising
    wr_spk_amp(0x08, 0x52); // mono left pcm + 16/32bits
    wr_spk_amp(0x09, 0x10); // TDM RX Slots 0/1
    wr_spk_amp(0x0A, 0x03); // TDM TX fill 0
    wr_spk_amp(0x0B, 0x44); // TDM TX VSNS S4
    wr_spk_amp(0x0C, 0x40); // TDM TX ISNS S0
    wr_spk_amp(2, 0x00); // Set Active Mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我将再次检查96kHz 运行情况、明天返回给您提供更多信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我确认了设置96ksps 时出现失真、因此到目前为止无法解决这个问题。
    我正在详细查看、并将尝试在下周中旬之前回复您。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行深入研究。 感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    Ivan 目前已离职、 将 在周中回复您。 感谢您的耐心!  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan、

    您是否能够跟踪内部有关此问题的任何信息?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    内部团队无反馈。 我会在本周尝试分享一些内容。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您对此进行深入研究。 是否有任何更新? 很抱歉按此键、但我们的时间差不多了。 此组件具有一些可简化设计的特性、但如果我们无法很快解决此问题、我们将不得不选择其他选项。

    谢谢、

    Jacob Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan、内部团队是否能够解决此问题?

    虽然我比替代产品更喜欢这款器件、但 Jacob 是我的工程经理、他对日程延迟的容忍度较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex 和 Jacob:

    目前没有确定工作修复。 我已相应地向我们的团队提出了顾虑和优先级。
    在我们制定这方面的解决方案时、您能否提供有关计划如何使用放大器的更多信息? 这是什么类型的应用程序,它将播放什么类型的音频文件?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师