This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:使用内部 PLL 设置 CODEC_CKLIN

Guru**** 2349670 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1509408/pcm3070-setup-codec_cklin-using-internal-pll

部件号:PCM3070

工具/软件:

大家好

有" PCM3070应用指南上的示例设置"、即 具有48ksps 采样率和高性能的立体声 ADC

但由外部 MCLK 生成的 CODEC_CKLIN。

如何使用内部 PLL 设置 CODEC_CKLIN?

此致、

Rachmat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachmat:

    您将始终需要一个基准时钟来为我们的任何音频编解码器生成内部时钟- PLL 需要一个基准时钟进行倍频、然后如果在主/控制器模式下使用器件、可以配置分频器以使 BCLK 和 WCLK 输出。 CODEC_CLKIN 通常是 PLL 的输出、或者如果输入时钟足够高、则可以与输入时钟相同。  

    如果您需要系统帮助、请告诉我、如果您可以提供有关所需时钟的更多信息或有可用时钟的更多信息、我很乐意提供更多帮助。

    此致、
    Mir