This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:我们可以将 TLV320DAC3203与扬声器搭配使用吗

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC32, TLV320DAC3203, TLV320DAC3101, TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1509475/tlv320dac3203-can-we-use-tlv320dac3203-with-speaker

器件型号:TLV320DAC3203
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3101、TLV320DAC32、TLV320DAC3100 TLV320DAC3120

工具/软件:

尊敬的 TI:  

我之前使用 过 TLV320DAC3203与带音频插孔的耳机。 现在、我们的设计完全不同、不同的系统可以通过扬声器生成基本音乐/声音。 请建议使用任何可与 TLV320DAC3203配合使用的低成本放大器、或者如果您对具有集成式或任何外部放大器的音频编解码器有任何其他建议、请提出这些选项?

请注意、编解码器输入将是 I2S、如果音频 放大器需要、我们将有12V 电压。  

谢谢。此致、

Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、  

    我们推出了 TLV320DAC3101、它 是一款  具有 D 类立体声扬声器放大器和耳机驱动器的立体声音频 DAC。

    TLV320DAC32还是一款具有集成功率放大器的低功耗立体声音频 DAC、专为驱动 立体声耳机或扬声器而设计。

    其他 DAC 选项 是  TLV320DAC3100 和 TLV320DAC3120、但它们是 带 HP 的单声道扬声器 DAC。

     因此、   同一器件系列有几个相关选项、具体选择取决于 您要驱动的扬声器负载、立体声或单声道选项。

    例如 、TLV320DAC3100或 TLV320DAC3120可以驱动低至4 欧姆的扬声器负载(但它们是单声道负载)、而 TLV320DAC3101可以驱动低至8欧姆的扬声器负载、但它们是立体声器件。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢溢出的所有选项也与他们和选项之间的差异.  

    根据我们的应用、我更喜欢  TLV320DAC3100。唯一额外的问题是添加1.8V 电压、其余产品、我们将使用3.3V 电压(包括扬声器)

    您能否提出以下问题、以便我可以将其添加到设计中:

    • 我们不需要 MIC 和耳机功能、因此请您确认我使用 HPVDD、MICBIAS、AIN1、AIN2和 HPR/HPL 引脚应执行的确切操作。  

    对于 HPVDD、我们是否仍需要将其连接到3.3V、因为这是 耳机/线路驱动器和 PLL 电源的电源?

    对于 MICBIAS、我们是否应该通过 I2C (D1和 D0降至00b)将其关断、或者是否需要在外部执行任何操作?

    对于 AIN1/AIN2引脚、我们是否需要将其保持未连接状态、或者是否应通过任何电容器将其连接到 GND?

    • 对于扬声器、我可以看到数据表和评估板都将扬声器接头直接连接到 SPKP/SPKM 引脚、但请告诉我、在馈送到扬声器之前、是否需要在这些引脚上添加任何滤波器?

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚回到办公室,很快就会回答你的问题。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我保留 HPVDD、因为它也用于 PLL。 具体而言、您可以 从 AVDD 等另一个3.3V 电源馈送该电源(请参阅数据表中的图7-1)。  对于 MICBIAS、 只需使用 D0和 D1将其断电。  

    模拟引脚 通常 通过电容器将它们连接到 GND、但我认为、如果您 将 这些输入保持 悬空、您可以关闭模拟路径(页1/寄存器35)、而不必担心在悬空引脚上拾取不需要的信号。

    请将 LPF 添加到 D 类 SPKP/M 的输出  

    此致、

    Arash