This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:TAC5212与 AM5728处理器交互

Guru**** 2522660 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, AM5728, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1509932/tac5212-tac5212-interace-with-the-am5728-processor

部件号:TAC5212
主题中讨论的其他器件:AM5728PCM3168、PCM3168A

工具/软件:

您好、

您能否提供该参考设计以将 AM5728与 TAC5212 或 PCM3168编解码器连接。  

请告诉我、他们的硬件和软件驱动程序在与 TAC5212 或 PCM3168连接时是否面临任何挑战。

此致、

Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 TAC5212数据表中的参考原理图:

    要连接到 AM5728、您需要将器件连接到 MCU 的 I2C 线路以进行配置、以及连接到用于数字音频的 I2S 线路。 I2C 是 SCL 和 SDA、I2S 是 MCLK (可选、数据表中也称为 CCLK)、BCLK、FSYNC 和 DIN/DOUT。 这同样适用于 PCM3168A、但 PCM3168A 需要 MCLK。

    AL5728可以在 McASP 中的 AXRn 引脚上进行 I2S (立体声音频数据)通信、此屏幕截图中的 CLK/BCLK 线路将分别对应于 FS 和 FSYNC (也称为 WCLK)。 AL5728有5个 I2C 模块。  

    如果您在设置 MCU 以进行 I2C 和 I2S 通信时需要帮助、请在 E2E 上与 Sitara 处理器团队联系。 我很乐意详细说明 I2S 是什么、并在需要时提供任何 I2C 配置脚本、但我需要有关您的终端系统的更多信息。

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的终端应用适用于航空电子。 耳机的耳机电阻为300欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、TAC5212应工作300欧姆(支持高达600欧姆)。 如果您需要更多帮助、请告诉我。

    -米尔