This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:我想了解 DSP 库(DSPLIB)中 dlms (自适应延迟 LMS 滤波器)的设置

Guru**** 2584735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1507151/tlv320aic3204-i-would-like-to-know-the-settings-for-the-dlms-adaptive-delayed-lms-filter-in-the-dsp-library-dsplib

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他部件:TMS320C5504

工具/软件:

尊敬的先生:
我要使用 TMS320C5504和 AIC3204测试电路板。
我将从 TMS320C55x DSP 库(DSPLIB)中将 dlms (自适应延迟 LMS 滤波器)作为回波消除器整合到固件中。
我查看了 TMS320C55x DSP 库编程人员参考中关于 dlms 函数的部分(SPRU422J - 2000年5月、2009年1月修订)、但没有提到 step 参数。
我认为阶跃参数因系统而异、因此我希望得到解释和粗略的值范围。
顺便说一下,在我的系统上,我得到了很好的结果,步骤=300,但 dlms 函数的输出在步骤=700不同。
我想知道、在保持步骤= 700的同时、是否有任何抑制分歧的提示。
顺祝商祺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该线程错误地转到了音频组(AIC3204 )。 让我将此 TT 移至支持 TMS 器件的团队。

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据 dlms ()(DLMS.asm)的实现、步骤如下:

    "步进比例因子控制适应速率= 2*mu"。

    在 DLMS 示例中、步骤设置为655 (#define STEP 655)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ming

    感谢您的建议。

    我知道在 DLMS 示例中、阶跃设置为655。

    换言之、300到700之间的任何事情都应该是好的、

    因此、我想使用​​该范围内的值继续进行测试。

    Hachiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hachiya、

    很棒! 您能否将该线程标记为"已解决"、以便我们可以关闭该线程?

    此致、

    Ming