This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1091 -一款双输入远场噪声抑制麦克风放大器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2572, TAS2781, LMV1091, TLV320AIC3204, TAS2563, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506932/lmv1091-a-dual-input-far-field-noise-suppression-microphone-amplifier

器件型号:LMV1091
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204TAS2563、TAS2572 、TAS2781、 TAS2780

工具/软件:

尊敬的团队:

在评估有源噪声消除(ANC)解决方案时、我遇到了 LMV1091 —双输入远场噪声抑制麦克风放大器。 请你澄清以下几点:

  1. ANC 申请

    • LMV1091对实现有源噪声消除有多有效?

    • 具体来说、它是否可作为 ANC 系统的一部分用于前端远场噪声抑制、或者是否需要额外的处理级?

  2. 兼容性

    • LMV1091能够与无缝连接 供电 TLV320AIC3204 音频编解码器?

    • 将 LMV1091输出连接到 TLV320AIC3204输入时、是否有任何特定的接口或信号调节注意事项?

  3. 所需额外经费

    • 除了 LMV1091外、实现完整的 ANC 解决方案还需要哪些其他系统元件(DSP、额外的滤波级等)?

    • 任何建议的设计指南或应用手册都会对您有所帮助。

请提供您对这些方面的技术见解。 如果可用、我们也希望分享一个典型的应用方框图。

期待您的详细意见。

此致
Yarakareddy Kusala Sreya Hara Padmini。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队将在周一进行检查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yarakareddy:

    LMV1091是一种在广泛传播 DSP 之前消除噪声的简单模拟实现方案、用于近场和远场输入的麦克风可能会类似于 ANC。 这将取决于最终产品要求。

    LMV1091的模拟输出可以连接到任何模拟输入器件、该器件应该适用于 TLV320AICxxxx 系列等转换器。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的澄清。 我们的系统设计用于在全双工模式下将麦克风数据流式传输到扬声器、因此我们正在探索是否可以在不使用 DSP 的情况下实现 ANC。 鉴于 LMV1091提供了一种用于噪声消除的简单模拟实现方案、这似乎是一种潜在的解决方案、尤其是在近场和远场麦克风放置得当的情况下。 当然、有效性取决于我们的最终产品要求。

    话虽如此、您能否确认 LMV1091是否可在这种设置中有效用于 ANC? 此外、我们希望了解有关如何集成该 IC 的任何指导、是否需要任何特定的配置步骤或软件工具才能正确使用该 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yarakareddy:

     没有与此器件关联的软件工具、它完全是模拟的。 遗憾的是、由于该器件的使用寿命、没有硬件平台参考或 EVM、但数据表第2页中的典型应用图以及第15页中的麦克风放置部分可用作器件运行所需内容的指南。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    您能否推荐任何与麦克风、TLV320AIC3204音频编解码器和 i.MX6ULL 处理器兼容的集成电路(IC)、以实现有源噪声消除(ANC)。

    此致、
    Padmini Yarakareddy。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmini:

    您正在尝试构建什么? 是带 ANC 的耳机吗?
    您知道、我们不提供适用于不同应用的示例电路、而是解答有关 TI 器件配置的问题。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我们正在努力在 PA 系统中实现有源噪声消除(ANC)、该系统在 UDP 上使用麦克风和扬声器以全双工模式运行。 虽然我们目前不需要电路级支持、但我们想知道您是否提供任何可与 TLV320AIC3204编解码器和麦克风配合使用来帮助实现 ANC 功能的 IC。

    期待您的指导。

    此致、
    Padmini Yarakareddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Padmini:

    在扬声器方面、我们最新发布的放大器(如 TAS2563、TAS2781、TAS2572和 TAS2780 )都可以选择通过 SDOUT 数据向主机发送"回声消除"、该数据是在模拟前端之前播放的音频的数字版本 它在音频信号链中包括所有数字处理、因此可像靠近扬声器的麦克风实现方式一样使用。

    但是、我不知道有任何专用于运行回波消除或有源噪声消除的器件。 通常使用来自外设组件的数据在复杂处理器中运行。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师