This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:如何测量 TAS5825M 输出功率?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1509852/tas5825m-how-to-measure-tas5825m-output-watts

器件型号:TAS5825M

工具/软件:

尊敬的先生:
请帮助回答两个问题。
如何测量 TAS5825M 输出功率?
2. ppc3文件输出是否超过2w?

附加文件:Circuit& ppc3文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、  

    请查看 DS 的此部分、其中显示了如何为器件指定功耗性能:

      

    这些将在每个 OUT+和 OUT-端子上进行测量。 该器件提供远高于2W 的功率。 为了减少输出端子的功率、必须将增益设置配置为较小、以便降低功率。 目前、图中提到的规格适用于器件处于29.5Vpk 的增益配置。 将增益 cfg 减小至大约4.95Vpk。

    此致、

    Ore.