This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612-Q1:是否还有 WSON ..125°C 计划?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1511683/opa1612-q1-also-wson-125-c-planed

器件型号:OPA1612-Q1
主题:OPA1612中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
 OPA1612AQDRQ1是否 也计划为 WSON-8以及 ..125°C?
也可以选择 OPA1612AIDRG ..125°C?

此致
Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernd:  

    OPA1612仅可在不超过85°C 的额定工作温度范围内工作、没有计划将其指定为125°C。  

    此致、  

    Chris Featherstone