This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:电源反向噪声引起的残留噪声

Guru**** 2350130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497737/tpa6304-q1-residual-noise-caused-by-power-reverse-noise

器件型号:TPA6304-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

上图是我们的使用模块、AMP 器件名称是 TPA6304-Q1、当背光 PWM 占空比不是100%时、有一些电源反向噪声通过这条红线发送回放大器。

当设备音频关闭时、我们可以通过扬声器听到微小的噪音。 我尝试了但 没有解决这个噪音。

您能提供一些解决这种噪声的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、志强

     根据您的描述、 噪声来自电源。 TPA6304器件 PSRR 为80dB、您可以检查 PVDD 纹波和输出噪声水平、看看它是否符合80dB。  

     如果满足80dB 电平、则您无法选择处理电源、例如在 PCB 上添加更多滤波器。

     如果不需要80dB、这意味着噪声会以其他方式找到、耦合到输入信号中。 然后可以考虑修改 PCB、从而在输入侧提供更好的隔离。 如数据表中的以下要求、有助于提高抗噪性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

       感谢您的回复、 这对我们有很大帮助。

      另一个问题是 Back_light IC、部件名称为 LP8864QDCPRQ1、也来自 TI、所以是否有任何方法可以减少来自 Back_light 侧的残余噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    志强、 我需要将此主题移至 LP8864QDCPRQ1的产品论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、志强:

    您能重新提交有关 LP8864问题的主题吗? 谢谢

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Patrick

      正如您 在上面的主题中所看到的、 当背光 PWM 占空比不是100%时、有电源反向噪声通过这条红线返回到放大器、我想知道是否有办法降低背光侧的噪声?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、志强:

    我将指派专家给您提供建议。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、志强  

    您能说明一下 LP8864器件的要求吗? 我发现 PVDD 与直流/直流转换器一起、然后连接到 LP8864。

    是否希望降低输入电压纹波或任何其他规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我迟到了

       LP8864连接到直流/直流转换器。 当 Back _light 输入的 PWM 占空比不是100%时、将会通过 DCDC 和 AMP 的 VBAT引 脚传输到音频通道、从而影响音频性能。 是否有办法降低背光灯侧的反向噪声?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、志强:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、志强

    如果您担心 PWM 调光、我不熟悉整个系统。 您可以通过 Mode 电阻器将调光模式更改为模拟调光、请查看数据表中的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian、

      模拟调光模式我们不能使用,因为模拟调光模式不满足最小占空比,所以有其他方法来降低这种反向噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、志强

    对于 PWM 调光、很容易看到输入电源侧的调光频率纹波。 请尝试更改调光频率或添加输入电容器以更改纹波频率或降低输入纹波电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zhiqian

      抱歉、更改调光频率也不能满足 最小占空比要求、因此我们目前使用的调光频率在我们的设计中是305Hz、  应该 在输入电源侧添加什么合适的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、志强

    我看看您的问题、看看纹波是否来自 PVDD。 只需尝试减少那一侧的纹波、它是另一个升压转换器的输入、需要与该器件进行检查。 如果无法更改调光模式、请尝试确保对输入电压侧的影响较小。